Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
Cover slides | 1 |
Slide 1: — App TerraConfig Guida rapida per l’utente v1.0 | 1 |
Opening slides | 2 |
Slide 2 | 2 |
Section dividers | 3 |
Slide 3: — Configurazione iniziale | 3 |
Slide 4: — Registrazione | 4 |
Slide 6: — Login | 5 |
Slide 8: — Personalizzazione | 6 |
Slide 9: — Messa in servizio del Wallbox | 7 |
Slide 10: — Selezione del Wallbox | 8 |
Slide 12: — Collegamento del Wallbox | 9 |
Slide 14: — Configurazione (1) | 10 |
Slide 15: — Configurazione del Wallbox (2) | 11 |
Slide 16: — Aggiornamento firmware | 12 |
Slide 17: — Erogazione libera | 13 |
Slide 18: — Connessione di rete | 14 |
Slide 19: — Server OCPP Impostazione di default – Server ABB | 15 |
Slide 23: — Gestione energetica Gestione statica della potenza | 16 |
Slide 24: — Gestione energetica Gestione dinamica della potenza (1) | 17 |
Slide 26: — Gestione energetica Gestione dinamica della potenza (2) | 18 |
Slide 27: — Gestione energetica Gestione dinamica della potenza (3) | 19 |
Slide 30: — Input/Output Contatti liberi da tensione | 20 |
Slide 31: — Tessere di ricarica RFID | 21 |
Slide 32: — Piani orari | 22 |
Slide 33: — Salvataggio della configurazione | 23 |
Slide 34: — Gestione dell’installazione | 24 |
Slide 35: — Trasferimento al proprietario | 25 |
Slide 36: — Visualizzazione del Wallbox installato | 26 |
Slide 38: — Registro degli errori | 27 |
Slide 39: — Reset del Wallbox | 28 |
Slide 40: — Messa in servizio mediante preconfigurazione | 29 |
Slide 41: — Esempio di nuovo file template | 30 |
Slide 42: — Creazione di un file template dalla cronologia delle installazioni | 31 |
Slide 43: — Esempio di utilizzo di un file template per l’installazione | 32 |
Slide 44 | 33 |
Powered by FlippingBook